-Binary


入力バイナリ・ファイルを指定します。

[指定形式]

-Binary=suboption[, ...]
  suboption := file( section[:alignment][/attribute][,symbol] )

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

入力バイナリ・ファイルfileを指定します。
複数指定する場合は,カンマ(,)で区切ります。

-

入力ファイル名に拡張子の指定がない場合は“.bin”を指定したものとみなします。

-

入力したバイナリ・データは,指定したセクションsectionのデータとして配置します。
セクションのアドレスは-startオプションで指定します。
sectionを省略した場合は,エラーとなります。

-

シンボルsymbolを指定すると,定義シンボルとしてリンクすることもできます。
Cプログラムで参照している変数名の場合,プログラム中での参照名の先頭に“_”を付加します。

-

本オプションで指定したセクションには,セクション属性,アライメント数の指定が可能です。

-

セクション属性attributeに指定可能なものは,CODE,またはDATAです。
attributeを省略した場合は,デフォルトとして,書き込み,読み取り,実行すべての属性が有効になります。

-

アライメント数alignmentに指定可能な値は2の累乗(1,2,4,8,16,32)です。
それ以外の値を指定することはできません。
alignmentを省略した場合は,デフォルトとして,1が有効となります。

[使用例]

-

b.binをD1binセクションとして,0x200番地から配置します。
c.binをD2binセクション(アライメント数4)として,D1binの後に配置します。
c.binデータを定義シンボル_databとしてリンクします。

>rlink a.obj -start=D*/200 -binary=b.bin(D1bin),c.bin(D2bin:4,_datab)

[備考]

-

本オプションは,-form={object|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。

-

入力オブジェクト・ファイルを指定していない場合,本オプションは指定することができません。