-BYte_count


データ・レコードのバイト数の最大値を指定します。

[指定形式]

-BYte_count=num

 

-

省略時解釈

-form=hexadecimal指定時は,バイト数の最大値を0xFFとして,インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成します。

-form=stype指定時は,バイト数の最大値を0x10として,モトローラ・S タイプ・ファイルを生成します。

[詳細説明]

-

インテル拡張ヘキサ・ファイルまたはモトローラ・Sタイプ・ファイルを生成する際に,データ・レコード長を指定するためのオプションです。

-

インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成する場合,数値には,01〜FF(16進数)を指定することができます。

-

モトローラ・Sタイプ・ファイルを生成する場合,数値には,次のいずれかの値を指定することができます。

-

S1形式: 01〜FC(16進数)

-

S2形式: 01〜FB(16進数)

-

S3形式: 01〜FA(16進数)

[使用例]

-

データ・レコードのバイト数の最大値として0x10を指定します。

>rlink a.obj b.obj -form=hexadecimal -byte_count=10

[備考]

-

本オプションは,-form={hexadecimal|stype}オプションを指定していない場合は無効となります。