項のセクションのリンク後の先頭アドレスを返します。
[機能]
項のセクションのリンク後の先頭アドレスを返します。
[使用例]
(1) | 4バイト領域を確保し,.textセクションの先頭アドレスで初期化します。 |
SIZEOF演算子と組み合わせて指定する場合
.DW STARTOF(.data) + SIZEOF(.data)
|
[注意事項]
- | STARTOFは,データ定義疑似命令.dwのオペランドにのみ記述できます。 |
- | 2項演算子+を使用して,SIZEOF演算子と組み合わせて使用することができます。
ただし,1 つのオペランドにSTARTOF,およびSIZEOFを複数記述すること,STARTOF,SIZEOF以外の式を記述することはできません。
|