5.1.12 識 別 子

識別子とは,シンボル,ラベル,マクロ名などに使用する名前です。

識別子は,次の規則に基づいて記述します。

-

識別子は,英数字,および英字相当文字(@,_,.)で構成します。
ただし,先頭文字に数字(0〜9)は使用できません。

-

識別子として,予約語は使用できません。
予約語については,「5.5 予 約 語」を参照してください。

-

アセンブラは,識別子の大文字/小文字を区別します