- | デバイスのld,st命令には次のものがあり,それぞれdisp16,disp23のオペランドを持ちます。 |
- | (1) LD.B, LD.BU, LD.H, LD.HU, LD.W |
asrhでは,これらの命令に対してdisp23を明示的に指定したい場合,次のニモニックを指定する必要があります。
- | (1) ld23.b, ld23.bu, ld23.h, ld23.hu, ld23.w |
- | (2) st23.b, st23.h, st23.w |
- | また,デバイスのld,st命令には次のものがあります。 |
これらの命令に対しては,asrhでは,次のどちらの形式も指定できます。意味は同じです。
- | disp16に次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。 |
(a) | -32768〜+32767の範囲の範囲を越え-4194304〜4194303の範囲の絶対値式 |
ld.w disp[reg1], reg2
|
ld.w disp23[reg1], reg2
|
(b) | -4194304〜+4194303の範囲を越える絶対値式 |
ld.w disp[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1(disp), reg1, r1
ld.w LOWW(disp)[r1], reg2
|
(c) | #label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式 |
ld.w #label[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1(#label), reg1, r1
ld.w LOWW(#label)[r1], reg2
|
ld.w label[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1(label), reg1, r1
ld.w LOWW(label)[r1], reg2
|
ld.w $label[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1($label), reg1, r1
ld.w LOWW($label)[r1], reg2
|
- | dispを省略した場合,アセンブラでは,0を指定したものとみなされます。 |
- | dispに絶対値式,!labelを持つ相対値式,#labelを持つ相対値式,または#labelを持つ相対値式にLOWWを適用したものを指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合,アセンブラでは,[r0]が指定されたものとみなされます。 |
- | dispに$labelを持つ相対値式,または$labelを持つ相対値式にLOWWを適用したものを指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合アセンブラでは,[gp]が指定されたものとみなされます。 |
- | dispに%labelを持つ相対値式を指定した場合,その後ろの[reg1]の部分を省略できます。だだし,省略した場合アセンブラでは,[ep]が指定されたものとみなされます。 |