assert


プログラム中に診断機能を付け加えます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <asssert.h>

assert(int expression);

[詳細説明]

expression が真の時は値を返さずに処理を終了します。expression が偽の時は,診断情報をコンパイラによって定義された書式で標準エラー・ファイルに出力し,その後abort関数を呼び出します。

診断情報の中には,パラメータのプログラム・テキスト,ソース・ファイル名,ソース行番号が含まれています。

 

assertマクロを無効にする場合,assert.hを取り込む前に#define NDEBUGを定義してください。

assertマクロを使用する場合,ユーザ・システムに合わせてabort関数を作成する必要があります。

[使用例]

#include    <assert.h>
int func(void);
int main() {
    int ret;
    ret = func();
    assert(ret == 0);       /* retが0以外のとき,abort()が呼ばれる */
    return 0;
}