strcat


文字列連結を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char *strcat(char *dst, const char *src);

[戻り値]

dstの値を返します。

[詳細説明]

srcの指す文字列のコピーを,null文字(\0)を含めて,dstの指す文字列の末尾に連結します。srcの最初の文字はdstの終わりのnull文字(\0)を上書きします。