toupper


英小文字から英大文字変換(引数が英小文字以外のときそのまま)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int toupper(int c);

[戻り値]

cに対してislowerが真となる場合,それに対応してisupperが真となる文字を返します。そうでない場合,cを返します。

[詳細説明]

小文字の英字を対応する大文字の英字に変換し,他の文字はすべてそのままにするマクロです。

cがEOF〜255の範囲の整数の場合にのみ定義されています。“#undef toupper”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。

[使用例]

#include    <ctype.h>
int c = 'a';
int func() {
    int i;
    i = toupper(c); /*cの英小文字'a'を英大文字'A'に変換*/
    return(i);
}