fgets


ストリームからの一行読み込みを行います。

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);

[戻り値]

sを返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

streamが指す入力ストリームから,最大n - 1文字を入力し,sへ格納します。文字の入力は,改行文字の検出によっても終了します。この場合,改行文字もsへ格納されます。最後に文字列の終結null文字がsへ格納されます。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。