ルネサス
modf関数群
[指定形式]
double modf(double x, double *iptr)
float modff(float x, float *iptr)
long double modfl(long double x, long double *iptr) 【V2.01.00以降】
[詳細説明]
xを,整数部と小数部とに分割します。小数部を返却値とし,整数部をiptrが指すオブジェクトに格納します。
整数部及び小数部の符号は,xと同一です。