hdwinit


CPUリセット直後に周辺装置の初期化処理を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

void hdwinit(void);

[詳細説明]

周辺装置の初期化関数は,CPUリセット直後に周辺装置の初期化処理を行う関数です。

スタートアップ・ルーチン内から呼び出されます。

ライブラリに含まれる関数は,実動作は何もしないダミー・ルーチンですので,システムに合わせて,記述してください。