1.2 特  長

CC-RLは,次の特長を備えています。

(1)

C90およびC99に準拠した言語仕様

C言語仕様は,C90およびC99規格に準拠しています。

(2)

高度な最適化

大域最適化を含む高度な最適化を適用します。

これにより,コード・サイズ,および実行速度に優れたコードを生成します。

(3)

高い移植性

オブジェクトコード・フォーマットには業界標準であるELFを採用しています。また,デバッグ情報には業界標準フォーマットであるDWARF2/3を採用しています。

(4)

多機能性

ルネサス エレクトロニクス製ツール,およびパートナー製ツールとの連携による静的解析機能などを提供します。