ルネサス
-insert_nop_with_label 【V1.05以降】
ローカル・ラベルおよびnop命令を挿入します。
[指定形式]
-insert_nop_with_label=file,line,label
-
省略時解釈
ローカル・ラベルおよびnop命令を挿入しません。
[詳細説明]
ソース・デバッグ情報の出力を元にして,指定した位置にローカル・ラベルとnop命令を挿入します。
本オプション指定時は,-gが有効になります。
本機能はCS+またはe2studio経由での使用が前提であり,ユーザは直接使用しません。