ルネサス
top
コンパイラ編
出力ファイル
リンク・マップ・ファイル
3.2
リンク・マップ・ファイル
ここでは,リンク・マップ・ファイルについて説明します。
リンク・マップとは,リンク結果の情報が書かれたもので,セクションの配置アドレスなどの情報を知ることができます。
差分情報
前のトピックスへ
コマンド・ライン情報
次のトピックスへ
リンク・マップの構成
目次
アセンブル・リスト・ファイル
リンク・マップ・ファイル
リンク・マップの構成
ヘッダ情報
オプション情報
エラー情報
リンク・マップ情報
合計セクション・サイズ
シンボル情報
関数リスト情報
クロス・リファレンス情報
ベクタテーブル・アドレス情報
CRC情報
リンク・マップ・ファイル(オブジェクト結合時)
ライブラリ・リスト・ファイル
インテル拡張ヘキサ・ファイル
モトローラ・Sタイプ・ファイル
変数/関数情報ファイル