ルネサス
-
変数/ 関数情報ファイルをCソース・ファイルからインクルードしてコンパイルしてください。 コードサイズが削減されたオブジェクト・コードが得られます。
あるいは,変数/ 関数情報ファイルををインクルードするのに-preinclude オプションを指定してください。 この方法を使うと,C ソース・ファイルを書き換える必要がありません。
変数/ 関数情報ファイルは編集することができます。 これにより,変数/関数情報ファイル中の大域変数に対するsaddr指定や関数に対するcallt/near指定の有効・無効化とCソース・ファイル中のstatic変数に対するsaddr指定やstatic関数に対するcallt/near指定の追加・削除を通してコードサイズをチューニングすることができます。