項のセクションのリンク後のサイズを返します。
[機能]
項のセクションのリンク後のサイズを返します。
[使用例]
4バイト領域を確保し,デフォルト・セクション(.text)のサイズで初期化します。
4バイト領域を確保し,ユーザ定義セクション(user_text)のサイズで初期化します。
STARTOF演算子と組み合わせて指定する場合
.DB4 STARTOF(.data) + SIZEOF(.data)
|
アブソリュートなセクションの場合,セクション名にはEX_ATF2000を指定します。
.SECTION EX, DATA_AT 0xF2000
.DB4 SIZEOF(EX_ATF2000)
|
[注意事項]
- | 2項演算子+を使用して,SIZEOF演算子と組み合わせて使用することができます。
ただし,1 つのオペランドにSTARTOF,およびSIZEOFを複数記述すること,STARTOF,SIZEOF以外の式を記述することはできません。
|