絶対式の値は,8バイト・データとして確保されます。したがって,絶対式の値は0x00000000 00000000〜0xFFFFFFFF FFFFFFFFの間でなければなりません。8バイトを越えた場合,下位8バイトが8バイト・データとして確保されます。
オペランドには「(a) 絶対式」が記述可能です。 |
.DSEG DATA LABEL: .DB8 0x1234567890ABCDEF ; 8バイトの領域を ; 0xEF,0xCD,0xAB,0x90,0x78,0x56,0x34,0x12 ; で初期化する |