-dpfpu 【V3.01.00以降】


<コンパイル・オプション / 最適化オプション>

[指定形式]

-dpfpu

 

-

省略時解釈

nodpfpuです。

[詳細説明]

-

dpfpuを指定した場合、倍精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行います。

[備考]

-

倍精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。

-

CPU(*1)が選択されている場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択されている場合、dpfpuを指定するとエラーになります。

-

nofpuが指定されている場合、dpfpuを指定するとエラーになります。

注

*1)cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。
*2)isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。