-dpfpu 【V3.01.00以降】


<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>

[指定形式]

-dpfpu

 

-

省略時解釈

nodpfpuです。

[詳細説明]

-

倍精度浮動小数点処理命令の記述が可能になります。

[備考]

-

CPU(*1)が選択された場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択された場合、dpfpuを指定するとエラーになります。

-

倍精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。

-

nofpuが指定されている場合、dpfpuを指定するとエラーになります。

注

*1) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。
*2) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。