RI600PXのレディ・キュー情報(優先度,タスク数など)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600PXのレディ・キュー情報(優先度,タスク数など)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
|
レディ・キューの現在状態を示すアイコン,およびタスクの優先度を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キューイングされているタスク(READY状態,またはRUNNING状態のタスク)の総数を表示します。
|
レディ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,実行可能タスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,実行可能タスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―28 [レディ・キュー]タブ(実行可能タスク情報)
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|