RI850V4のタイマ・キュー情報(オブジェクト・タイプ,オブジェクト数など)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI850V4のタイマ・キュー情報(オブジェクト・タイプ,オブジェクト数など)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
|
タイマ・キューの現在状態を示すアイコン,およびオブジェクトの種別を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キューイングされているオブジェクト(タスク,または周期ハンドラ)の総数を表示します。
|
タイマ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―30 [タイマ・キュー]タブ(待ちタスク情報)
備考1. 待ちタスク情報(オブジェクト名,IDなど)の各セルをダブルクリックした際には,タスクのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2. 待ちタスク情報(現在のタスクSP,タスク・スタック・エリア)のセルをダブルクリックした際には,タスク・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
タイマ・キューに周期ハンドラがキューイングされている場合に限り,周期ハンドラ情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
図A―31 [タイマ・キュー]タブ(周期ハンドラ情報)
備考 周期ハンドラ情報(オブジェクト名,IDなど)の各セルをダブルクリックした際には,周期ハンドラのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
|
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
|