2.2 端子配置表 パネルのオープン

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための端子配置表 パネルをオープンします。

なお,端子配置表 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]をダブルクリックすることにより行います。

図 2.1

端子配置表 パネルのオープン

備考 1.

コード生成が未対応のマイクロコントローラがプロジェクトで定義された場合,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]に“[コード生成(設計ツール)]ノード”は表示されません。

備考 2.

端子配置表 パネルは2個のタブから構成され,タブを選択することにより,“マイクロコントローラの各端子に関する情報”の表示順序が切り替わります。

マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示

マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示