端子配置図 パネル


端子配置表 パネルにおける情報の記述状況を表示します。

図 A.10

端子配置図 パネル

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]をダブルクリック

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]を選択したのち,[Enter]キーを押下

-

[表示]メニュー→[コード生成2]→[端子配置図]を選択

[各エリアの説明]

(1)

ツールバー

本エリアは,以下に示したボタン群から構成されています。

 

レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置図)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。

 

端子配置図エリアの内容を右に90度回転します。

 

端子配置図エリアの内容を左に90度回転します。

 

端子配置図エリアの内容を拡大します。

 

端子配置図エリアの内容を縮小します。

 

(2)

端子配置図エリア

マイクロコントローラの端子配置状況を表示します。

なお,端子配置の設定状況については,プロパティ パネルの[端子配置図設定]タブ→[端子配置図の表示色設定]で指定された色での表示となります。