ルネサス
以下に,CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)の一覧を示します。
表 B.9
CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)
プロパティ名
機能概要
build.Compile.AdditionalOptions
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,その他の追加オプションの設定/参照を行います。
build.Compile.IncludePath
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。
build.Compile.Macro
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。
build.IsBuilding
ビルド実行中かどうかを確認します。
build.Link.AdditionalOptions
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,その他の追加オプションの設定/参照を行います。
build.Link.LibraryFile
アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ファイルの設定/参照を行います。
build.Link.SectionAlignment
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクション・アライメントの設定/参照を行います。
build.Link.SectionROMtoRAM
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。
build.Link.SectionStartAddress
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクションの開始アドレスの設定/参照を行います。
build.Link.SectionSymbolFile
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,外部定義シンボルをファイル出力するセクションの設定/参照を行います。
build.ROMization.OutputObjectFile
アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。
build.Version
コンパイラ・パッケージのバージョンを参照します。