ウインドウ操作

CS+では,ウインドウを自由自在にカスタマイズすることが出来ます。ここではウインドウ構成と「自動で隠す」・「フローティング」・「ドッキング」などのウインドウ・カスタマイズに関して説明します。

 

1. ウインドウ構成

    CS+のウインドウ構成を説明します。

 

プロジェクト・ツリー・パネル    :システム開発のフロー順に,CS+の機能を表示します。

メイン・パネル                  :プロジェクト・ツリーから選択した機能に対応するパネルを表示

します。(端子配置図パネル・コード生成パネル etc)

出力パネル                     :出力結果を表示します。