出力 パネル


各ツール(ビルド・ツール/デバッグ・ツール/プラグイン製品)から出力されるメッセージ,または検索・置換 ダイアログによる一括検索を行った際の結果を表示します。

メッセージは,出力元のツールごとに分類されたタブ上でそれぞれ個別に表示します。

[すべてのメッセージ]タブでは,すべての出力メッセージを集約して表示します。

備考

ツールバーの ,または[Ctrl]キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより,本パネルの表示を拡大/縮小することができます。

図 A.20

出力 パネル

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[出力]を選択

[各エリアの説明]

(1)

メッセージ・エリア

各ツールから出力されたメッセージ,および検索結果を表示します。

[すべてのメッセージ]タブでは,すべての出力メッセージを集約して表示します。

なお,メッセージの表示色は,出力メッセージの種別により,以下のように異なります(表示の際の文字色/背景色は,オプション ダイアログにおける[全般 - フォントと色]カテゴリの設定に依存します)。

メッセージ種別

表示例(デフォルト)

説明

通常メッセージ

 

文字色

何らかの情報を通知する際に表示されます。

背景色

警告メッセージ

 

文字色

操作に対して,何らかの警告を通知する際に表示されます。

背景色

標準色

エラー・メッセージ

 

文字色

致命的なエラー,または操作ミスにより実行が不可能な場合に表示されます。

背景色

薄グレー

 

このエリアは,以下の機能を備えています。

(a)

タグ・ジャンプ

出力されたメッセージをダブルクリック,またはメッセージにキャレットをあわせて[Enter]キーを押下することにより,エディタ パネルをオープンして該当ファイルの該当行番号を表示します。

これにより,ビルド時に出力されたエラー・メッセージなどから,ソース・ファイルの該当するエラー行へジャンプすることができます。

(b)

ヘルプの表示

警告メッセージ,またはエラー・メッセージが表示されている時に,コンテキスト・メニューの[メッセージに関するヘルプ]を選択するか,または[F1]キーを押下することにより,表示されたメッセージ,または現在のキャレット位置のメッセージに関するヘルプを表示します。

また,Webブラウザを表示し,メッセージに関するFAQを検索します。

注意

[ヘルプのアクセス方法]で[オンライン]選択時で[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]をチェックしている場合,ヘルプとFAQ検索結果のうち一方が表示されない場合があります。

-

ヘルプとFAQを同時に表示したい場合

オフラインヘルプを使用してください。([ヘルプ]メニュー→[ヘルプのアクセス方法]→[オフライン]を選択してください。)

-

オンラインヘルプを表示したい場合

FAQを非表示にしてください。(オプション ダイアログ[全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリの[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]のチェックを外してください。)

FAQはスマート・ブラウザー パネル上で検索可能です。テキスト・ボックスにメッセージ番号等を入力して[FAQを検索]ボタンをクリックしてください。

(c)

ログの保存

[ファイル]メニュー→[名前を付けて 出力-タブ名 を保存...]を選択することにより,名前を付けて保存 ダイアログをオープンし,現在選択しているタブ上に表示されている内容をテキスト・ファイル(*.txt)に保存することができます(非選択状態のタブ上のメッセージは保存の対象となりません)。

(2)

タブ選択エリア

メッセージの出力元を示すタブを選択します。

表示されるタブは以下のとおりです。

タブ名

説明

ビルド・ツール

ビルド/リビルド/バッチ・ビルドの実行により,ビルド・ツールから出力されたメッセージを表示します。

ラピッド・ビルド

ラピッド・ビルドの実行により,ビルド・ツールから出力されたメッセージを表示します。

デバッグ・ツール

デバッグ・ツールから出力されたメッセージを表示します。

コード生成

コード生成から出力されたメッセージを表示します。

プログラム解析

解析ツールから出力されたメッセージを表示します。

参照の検索

解析ツールによる関数/変数の参照箇所一覧を表示します。

タブの詳細については,「CubeSuite+ 解析編」を参照してください。

検索・置換

検索・置換 ダイアログによる一括検索結果を表示します。

すべてのメッセージ

上記のすべてのメッセージを出力順に一括して表示します。

注意

新たなメッセージが非選択状態のタブ上に出力されても,自動的なタブの表示切り替えは行いません。
この場合,タブ名の先頭に*が付加し,新たなメッセージが出力されていることを示します。

[[ファイル]メニュー(出力 パネル専用部分)]

出力 パネル専用の[ファイル]メニューは以下のとおりです(その他の項目は共通です)。

出力-タブ名 を保存

現在選択しているタブ上に表示されている内容を,前回保存したテキスト・ファイル(*.txt)に保存します(「(c) ログの保存」参照)。

なお,起動後にはじめてこの項目を選択した場合は,[名前を付けてタブ名を保存...]の選択と同等の動作となります。

ただし,ビルド実行中は無効となります。

名前を付けて 出力-タブ名 を保存...

現在選択しているタブ上に表示されている内容を,指定したファイル(*.txt)に保存するために,名前を付けて保存 ダイアログをオープンします(「(c) ログの保存」参照)。

ただし,プログラム実行中は無効となります。

[[編集]メニュー(出力 パネル専用部分)]

出力 パネル専用の[編集]メニューは以下のとおりです(その他の項目はすべて無効となります)。

コピー

選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。

すべて選択

このパネルに表示しているすべてのメッセージを選択状態にします。

検索...

検索・置換 ダイアログを[クイック検索]タブが選択状態でオープンします。

置換...

検索・置換 ダイアログを[一括置換]タブが選択状態でオープンします。

[コンテキスト・メニュー]

コピー

選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。

すべて選択

このパネルに表示しているすべてのメッセージを選択状態にします。

クリア

このパネルに表示しているすべてのメッセージを消去します。

タグ・ジャンプ

キャレット行のメッセージに対応するエディタ(ファイル,行,桁)へジャンプします。

前のメッセージへジャンプ

キャレット行の前のメッセージに対応するエディタ(ファイル,行)へジャンプします。

次のメッセージへジャンプ

キャレット行の次のメッセージに対応するエディタ(ファイル,行)へジャンプします。

メッセージに関するヘルプ

表示されたメッセージ,または現在のキャレット位置のメッセージに関するヘルプを表示します。

ただし,警告メッセージ/エラー・メッセージのみが対象となります。