スマート・マニュアル パネル【RL78】【RX】


ハードウェア・マニュアルに記載されているレジスタ,ルネサスが提供するAPI(コード生成プラグイン)の情報を検索する機能を提供します。

エディタ パネルやSFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】などに表示されているレジスタやAPIにマウス・カーソルを合わせることで,自動的にレジスタやAPIの情報を検索することもできます。

備考 1.

ハードウェア・マニュアル,およびレジスタ情報は,ルネサスWebサイトより自動的にダウンロードされます。ダウンロード先はオプション ダイアログの[全般 - スマート・マニュアル]カテゴリで変更が可能です。

備考 2.

ハードウェア・マニュアルとテクニカル・アップデートはスマート・ブラウザー パネルで最新版があるか確認してください。ハードウェア・マニュアルはダウンロードされたものより新しくなっていることがあります。

図 A.18

スマート・マニュアル パネル【RL78】

図 A.19

スマート・マニュアル パネル【RX】

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー → [スマート・マニュアル]を選択

-

ソリューション一覧 パネル上の[スマート・マニュアル]ボタンをクリック

-

がONの場合,本パネルを自動的に隠した状態(「2.10.1 パネルを自動的に隠す」参照)で,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルに表示されているレジスタ,またはAPI上にマウス・カーソルを移動

備考

[ESC]キーを押下したりキャレットやフォーカスを移動したりすると,本パネルは元の隠した状態に戻ります。

[各エリアの説明]

(1)

デバイス表示エリア

マニュアル・エリアに表示しているレジスタ,またはAPIの情報の対象デバイスを表示します。

(2)

マニュアル・エリア

検索して見つかったレジスタ,またはAPIの情報を表示します。

なお,表示している情報を利用する際は,必ずドキュメント免責事項を確認してください。

(3)

タブ選択エリア

タブを選択することにより,マニュアル・エリアにレジスタ,APIのどちらの仕様を表示するかを切り替えます。

また,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルでマウス・カーソルを移動してレジスタ,またはAPIが見つかると,自動的に該当タブに切り替わります。

[ツールバー]

 

テキスト・ボックスに文字列を入力すると,ヒットするレジスタ,またはAPIの候補がリスト表示されます。リストから選択したレジスタ,またはAPIの情報でマニュアル・エリアを検索します。

 

本ボタンがONの場合,パネルを自動的に隠した状態で,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルに表示されているレジスタ,またはAPI上にマウス・カーソルを移動すると,パネルを表示し,レジスタ,またはAPIの情報を自動で検索します。

[ESC]キーを押下したりキャレットやフォーカスを移動したりすると,パネルは元の隠した状態に戻ります。

 

表示内容をパネルの横幅に合わせます。

 

表示内容をパネルの縦幅に合わせます。

 

本パネルでサポートされているデバイスの一覧を出力 パネルに表示します。

 

ハードウェア・マニュアルのPDFファイルをWindowsで関連付けられたアプリケーションで開きます。

 

ドキュメント免責事項を表示するためのカスケード・メニューを表示します。

 

ドキュメント免責事項

表示しているドキュメントに関する免責事項を表示します。

 

===========

Copyright Pieter van Ginkel (C) 2012-2015

https://github.com/pvginkel/PdfiumViewer

This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

===========

注意

上記Webサイトは本ドキュメントから表示できない場合があります。