プロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)が持つビルド・モードを一括して,ビルド/リビルド/クリーンを行うことができます(以降,“バッチ・ビルド”と呼びます)。
| ビルド → 「2.8.1 更新ファイルのビルドを実行する」参照 | 
| リビルド → 「2.8.2 すべてのファイルのビルドを実行する」参照 | 
| クリーン → 「2.8.8 中間ファイル,生成ファイルを削除する」参照 | 
[ビルド]メニュー→[バッチ・ビルド...]を選択すると,バッチ・ビルド ダイアログがオープンします。
 
ダイアログ上には,現在開いているプロジェクトが持つメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトの名前と,それらが持つビルド・モード,定義マクロの組み合わせの一覧を表示します。
バッチ・ビルドを行いたいメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトとビルド・モードの組み合わせをチェック・ボックスにより選択し,[ビルド]/[リビルド]/[クリーン]ボタンをクリックしてください。