ビルド・ツールがCC-RX V2.02.00未満,またはCC-RH V1.01.00未満であるCubeSuite+のプロジェクトは,以下の方法によりCS+でも開くことができます。
CubeSuite+のインストール・フォルダからコンパイラの該当バージョンのフォルダをコピーし,CS+のインストール・フォルダにペーストします。
コピー元 : CubeSuite+のインストール・フォルダ\CubeSuite+\CC-XX\Vx.xx
ペースト先 : CS+のインストール・フォルダ\CC\CC-XX
CS+の[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを開く...]を選択し,CubeSuite+のプロジェクト・ファイルを選択します(「(1) 既存のプロジェクトを開く」参照)。
ビルド・ツールの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで該当バージョンを選択します(「2.5 ビルド・ツールのバージョンを変更する」参照)。
上記の方法でコンパイラ・パッケージをインストールした場合,統合アンインストーラでアンインストールすることはできません。アンインストールする場合は,エクスプローラなどでコピーしたフォルダをすべて削除してください。  |