2.3.7 フローティング・ライセンスを使用する

フローティング・ライセンスを使用するために特別な操作は必要ありません。

ライセンス対象のソフトウェアを起動すると,自動的にフローティング・ライセンスを取得します。有効期限はライセンスの取得から30分です。

取得したライセンスは,有効期限が切れると自動的にサーバに返却されます。返却後にライセンスが必要になった場合も,ライセンス対象のソフトウェアが自動的にフローティング・ライセンスを再取得します。