取得した関数情報/変数情報(Smart Analog 用のデータ情報を含む注)をグラフ化して表示することができます。
グラフの表示は,メイン・ウインドウのツールバーの 
 ボタンをクリックすることでオープンする,解析グラフ パネルで行います。
解析グラフ パネルでは,次の内容をグラフ化することができます。
注  | 【E1/E2/E2 Lite/E20【RL78】】 
選択しているマイクロコントローラがSmart Analog IC搭載品の場合のみサポートしている機能です。  | 
 
図 2.25  | 解析情報のグラフ化(解析グラフ パネル)  |