本ダイアログの呼び出し元に設定するMISRA-Cルール番号の選択を行います。
プロパティ パネルにおいて,以下のプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック |
[コンパイル・オプション]タブの[MISRA-Cルール検査]カテゴリの[ルール番号],[除外するルール番号],[必須ルールの他にチェックするルール番号],[必須ルールから除外するルール番号] |
[個別コンパイル・オプション(C)]タブの[MISRA-Cルール検査]カテゴリの[ルール番号],[除外するルール番号],[必須ルールの他にチェックするルール番号],[必須ルールから除外するルール番号] |
本ダイアログの呼び出し元に指定可能なMISRA-Cルール番号の一覧を表示します(昇順)。