2.9 ライブラリ・ジェネレート・オプションを設定する

ライブラリ・ジェネレータに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[ライブラリ・ジェネレート・オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するライブラリ・ジェネレート・オプションを設定することができます。

注意

本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合は表示しません。