ルネサス
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。
実行速度を優先した最適化を行うには,[最適化]カテゴリの[Optimization Strategy]プロパティで[Optimize for Speed (-Ospeed)]を選択してください。
図 2.7
[Optimization Strategy]プロパティ(実行速度優先の場合)
備考
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[最適化レベル]プロパティでも,同様に設定することができます。