以下に、コード生成ツールが32 ビット積和演算回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.48 32 ビット積和演算回路用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
32 ビット積和演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
32 ビット積和演算回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
32 ビット積和演算オーバーフロー / アンダーフロー割り込み INTMACLOF の発生に伴う処理を行います。 | |
|
32 ビット積和演算回路をリセットします。 | |
|
32 ビット積和演算回路に対するクロック供給を停止します。 | |
|
符号なし乗算を行います。 | |
|
符号あり乗算を行います。 | |
|
符号なし積和演算を行います。 | |
|
符号あり積和演算を行います。 |