簡易IICマスタ受信を開始します。
備考 本 API 関数では、1 バイト単位の簡易IICマスタ受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_IICmn_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
uint8_t adr; |
スレーブアドレス |
|
O |
uint8_t * const rx_buf; |
受信したデータを格納するバッファへのポインタ |
|
I |
uint16_t rx_num; |
受信するデータの総数 |
備考 以下に、デバイス・アドレス adr の指定形式を示します。
![]() |
[戻り値]
なし