R_TAUm_Channeln_Get_PulseWidth
TImn端子に対する入力信号(入力パルス)のパルス間隔、またはハイ/ロウ・レベルの測定幅を取得します。
[指定形式]
#include
“r_cg_macrodriver.h”
void
R_TAUm_Channeln_Get_PulseWidth ( uint32_t * const width
);
備考
mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
O |
Unit32_t * const
width; |
測定幅(0x0 〜
0x1FFFF)を格納する領域へのポインタ |
[戻り値]
なし