2.2 周辺機能 パネルのオープン

デバイスが提供している周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)を制御するうえで必要な情報を設定するための周辺機能 パネルをオープンします。

なお,周辺機能 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[周辺機能](→周辺機能ノード)をダブルクリックすることにより行います。

図 2.1

周辺機能 パネルのオープン

 

 

備考

コード生成が未対応のデバイスがプロジェクトで定義された場合,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]に“[コード生成(設計ツール)]ノード”は表示されません。