-
cre_dtq
acre_dtq
-
ER cre_dtq ( ID dtqid, T_CDTQ *pk_cdtq );
ER_ID acre_dtq ( T_CDTQ *pk_cdtq );
|
|
|
|
|
|
ID dtqid;
|
|
|
|
T_CDTQ *pk_cdtq;
|
|
typedef struct t_cdtq {
ATR dtqatr; /*データ・キュー属性*/
UINT dtqcnt; /*データ・キュー領域の容量(データの個数)*/
VP dtq; /*データ・キュー領域の先頭アドレス*/
} T_CDTQ;
|
本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
cre_dtqは,指定された
dtqidのデータ・キューを
pk_cdtqで指定された内容で生成します。acre_dtqは
pk_cdtqで指定された内容でデータ・キューを生成し,生成したデータ・キューIDを返します。
1 ) データ・キュー属性(
dtqatr)
dtqatrには以下を指定できます。
dtqatr := ( TA_TFIFO || TA_TPRI )
-
TA_TFIFO(= 0x0000)
データ・キューの送信待ちキューの順序をFIFO順とします。
-
TA_TPRI(= 0x0001)
データ・キューの送信待ちキューの順序をタスクの現在優先度順とします。ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順です。
備考 データ・キューの受信待ちキューはFIFO順です。
2 ) データ・キュー領域の容量(
dtqcnt),データ・キュー領域の先頭アドレス(
dtq)
アプリケーション側で,TSZ_DTQ(
dtqcnt)バイトのデータ・キュー領域を確保し,その先頭アドレスを
dtqに指定します。
また,
dtqcntに0を指定することもできます。この場合,データ・キューにデータを蓄えておくことはできないため,送信側と受信側の先に実行した方が待ち状態になり,他方が行われた時点で待ちが解除される,つまり送信側と受信側が完全に同期した動作となります。なお,
dtqcntが0の場合は,
dtqは無視されます。
備考2 RI600PXは,データ・キュー領域に関するアクセス権については何も関知しません。通常は,データ・キュー領域はメモリ・オブジェクト以外でかつユーザ・スタック以外の領域に作成してください。メモリ・オブジェクト内にデータ・キュー領域を作成した場合は,そのメモリ・オブジェクトへのオペランド・ライト・アクセスが許可されたタスクが,誤ってデータ・キュー領域を書き換えてしまう危険があります。
備考3 μITRON4.0仕様には,
dtqにNULLを指定することでRI600PXがデータ・キュー領域を割り当てる機能がありますが,本サービス・コールはこの機能をサポートしていません。
|
|
|
|
|
|
|
acre_dtqの正常終了(生成されたデータ・キューID)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- dtqcnt != 0かつ dtq + TSZ_DTQ( dtqcnt) > 0x100000000
|
|
|
|
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
|
|
|
|
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
- 呼び出しタスクからの pk_cdtqが示す領域に対するオペランド・リード・アクセス許可がない。
|
|
|
|
- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
|
|
|
|
- dtqcnt != 0かつdtq == NULL
|
|
|
|
|
|
|
|
|