外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルに出力します。
[指定形式]
| -FSymbol=section[,section]... | 
 
なし
[詳細説明]
| 
- | セクションsection内の外部定義シンボルをアセンブラ制御命令形式でファイル(シンボル・アドレス・ファイル)に出力します。ファイル名は“出力ファイル名.fsy”となります。
 | 
[使用例]
| 
- | セクションsct2,sct3内の外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルtest.fsyに出力します。 | 
| >rlink a.obj b.obj -fsymbol=sct2,stc3 -output=test.abs | 
 
シンボル・アドレス・ファイルtest.fsyの出力例を以下に示します。
| ;RENESAS OPTIMIZING LINKER GENERATED FILE xxxx.xx.xx ;fsymbol = sct2,sct3   ;SECTION NAME = sct2     .public _f _f .equ 0x0     .public _g _g .equ 0x16 ;SECTION NAME = sct3     .public _main _main .equ 0x20 | 
[備考]
| 
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを 指定した場合は無効となります。 |