出力ファイル内のローカル・シンボル名情報を消去します。
[指定形式]
 
なし
[詳細説明]
| 
- | 出力ファイル内のローカル・シンボル名情報を消去します。 | 
| 
- | ローカル・シンボルに関する名前の情報が消去されるため,バイナリ・エディタなどでファイルを開いてもローカル・シンボル名を確認することができなくなります。なお,生成されるファイルの動作に対する影響は一切ありません。
 | 
| 
- | 本オプションは,ローカル・シンボル名を機密扱いにしたい場合などに指定してください。 | 
| 
- | Cソース:static型修飾子を指定した変数名,関数名など | 
| 
- | アセンブリ・ソース:外部定義(参照)シンボル宣言していないシンボル名 | 
なお, エントリ関数名は秘匿対象にはなりません。
[使用例]
| 
- | 出力ファイル内のローカル・シンボル名情報を消去します。 | 
 
本オプションの機能が有効となるCソース記述の例を以下に示します。
| int g1; int g2=1; const int g3=3; static int s1;           //<--- static変数名は秘匿対象 static int s2=1;         //<--- static変数名は秘匿対象 static const int s3=2;   //<--- static変数名は秘匿対象 
 static int sub1()        //<--- static関数名は秘匿対象 {    static int s1;       //<--- static変数名は秘匿対象     int l1;          s1 = l1; l1 = s1;     return(l1); } 
 int main() {    sub1();     if (g1==1)         goto L1;     g2=2; L1:                      //<--- goto文のラベル名は秘匿対象     return(0); } | 
[備考]
| 
- | 本オプションは,-form={absolute|relocate|library}オプションを指定した場合のみ有効となります。 | 
| 
- | コンパイル,アセンブル時にgoptimizeオプションを指定したファイルを入力する場合,出力ファイル形式がrelocate,libraryの場合は本オプションを指定できません。  | 
| 
- | 外部変数アクセス最適化を行う状況で本オプションを指定する場合は,一度目のリンク時には指定せず,二度目のリンク時にのみ指定してください。 | 
| 
- | デバッグ情報内のシンボル名は,本オプションを指定しても削除されません。 |