3.4.5  
ライブラリ内モジュール,セクション,シンボル情報
 
ライブラリ内のモジュールを出力します。
-show=symbolオプションを指定した場合は,モジュール内シンボル名を出力します。
また,-show=sectionオプションを指定した場合は,モジュール内セクション名も出力します。
ライブラリ内モジュール,セクション,シンボル情報の出力例を以下に示します。
| *** Library List ***   (1)             (2) MODULE          LAST UPDATE   (3)   SECTION     (4)     SYMBOL extmod1                 12-Dec-2011 16:30:00   .text     _func_01     _func_02 extmod2                 12-Dec-2011 16:30:10   .text     _func_03     _func_04 | 
|  |  | 
|  | 
モジュール名 
モジュール名を出力します。 | 
|  | 
モジュールを登録した日付 
モジュールを登録した日付を出力します。 
モジュールが更新された場合は,最新の更新日付を出力します。 | 
|  | 
モジュール内セクション名 
モジュール内セクション名を出力します。 | 
|  | 
セクション内シンボル名 
セクション内シンボル名を出力します。 |