CC-RHでは,RH850ファミリの割り込みに対して,Cソース上で,次の制御を行うことができます。
-  | マスカブル割り込みの受け付けの許可/禁止(割り込みのマスク)  | 
 
 
つまり,“割り込み制御レジスタ”を操作することができます。
“割り込み優先順位レベル”を制御する場合は,“__set_il関数”を用いて次のように指定します。
__set_il_rh(long 割り込みの優先順位レベル, void* 割り込み制御レジスタのアドレス); 
 | 
 
“割り込みの優先順位レベル”として指定できる値は“1〜16”の整数値です。RH850の割り込み優先順位レベルは“0〜15までの16段階”を指定するため,“RH850の割り込みの優先順位レベルを5にしたい”場合は,この関数で指定する割り込みの優先順位レベルは“6”と指定します。
“割り込みに対して,マスカブル割り込みの受け付けの許可/禁止”を制御する場合は,次のように指定します。
__set_il_rh(long マスカブル割り込みの許可/禁止, void* 割り込み制御レジスタのアドレス); 
 | 
 
“マスカブル割り込みの許可/禁止”に設定できる値は“-3〜0”の整数値です。
| 
 | 
 | 
| 
 
0 
 | 
 
マスカブル割り込みの受け付け許可(割り込みのマスクを解除) 
 | 
| 
 
-1 
 | 
 
マスカブル割り込みの受け付け禁止(割り込みをマスク) 
 | 
| 
 
-2 
 | 
 
割り込みベクタ方式を直接分岐方式(標準仕様)にしたい場合 
 | 
| 
 
-3 
 | 
 
割り込みベクタ方式をテーブル参照方式 (拡張仕様)にしたい場合 
 | 
 
注意  | 本機能は,-Xcpu={g3m|g3k|g3mh|g3kh}オプション指定時のみ使用可能です。その他の場合は,本機能を使用せず,割り込み制御レジスタへ値を直接書き込んでください。  |