.stack


シンボルに対するスタック使用量を定義します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.stack
シンボル名=
[; コメント]

[機能]

-

シンボルに対して,Call Walkerで表示するスタック使用量を定義します。

[詳細説明]

-

シンボルに対して,Call Walkerで表示するスタック使用量を定義します。

-

1 つのシンボルに対して定義できるスタック使用量は1 度のみとし,以降の定義は無視されます。

-

指定可能なスタック使用量は,0x0〜0xFFFFFFFC の範囲の4 の倍数のみとし,それ以外を指定した場合はその定義は無効となります。

[備考]

-

Call Walkerについては,CS+のユーザーズマニュアルを参照してください。