| 
- | asrhでは,上記に加えて,次の形式も指定できます。 | 
32ビット長のimmを持つ48ビット長命令を,明示的に使用したい場合に指定します。
 
| 
- | “mov imm, reg2” の形式でreg2にr0を指定した場合,アセンブラでは,機械語命令の48 ビット長のmov 命令が1 つ生成されます。 | 
 
| 
- | “mov imm, reg2”の形式でreg2にr0以外を指定し,immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,1個の機械語命令が生成されます。 | 
| 
(a) | -16〜+15の範囲を越え-32768〜+32767の範囲の絶対値式 | 
| mov     imm16, reg | movea   imm16, r0, reg | 
| 
(b) | -32768〜+32767の範囲を越える絶対値式 | 
immの値の下位16ビットがすべて0の場合
| mov     imm, reg | movhi   HIGHW(imm), r0, reg | 
 
上記以外の場合注
| mov     imm, reg | mov     imm32, reg | 
| 
注 | 16ビット長のmov命令を,48ビット長のmov命令に置き換えます。 | 
| 
(c) | !label,または%labelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式 | 
| mov     !label, reg | movea   !label, r0, reg | 
| mov     %label, reg | movea   %label, r0, reg | 
| mov     $label, reg | movea   $label, r0, reg | 
| 
(d) | #label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式注 | 
| mov     #label, reg | mov     #label, reg | 
| mov     label, reg | mov     label, reg | 
| mov     $label, reg | mov     $label, reg | 
| 
注 | 16ビット長のmov命令を,48ビット長のmov命令に置き換えます。 |