文字列コピー(文字数指定)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char    *strncpy(char *dst, const char *src, size_t length);
[戻り値]
dstの値を返します。
[詳細説明]
srcの指す配列からdstの指す配列に最大でlength文字(null文字(\0)を含む)コピーします。srcの指す配列がlength文字より短い文字列の場合,全部でlength文字分書き込まれるまで,dstの指す配列内のコピーにnull文字(\0)が付加されます。