プログラム中に診断機能を付け加えます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <asssert.h>
void    assert(int expression);
[詳細説明]
プログラム中に診断機能を付け加えます。
expression が真の時は値を返さずに処理を終了します。expression が偽の時は,診断情報をコンパイラによって定義された書式で標準エラー・ファイルに出力し,その後abort関数を呼び出します。
診断情報の中には,パラメータのプログラム・テキスト,ソース・ファイル名,ソース行番号が含まれています。
-lang=c99指定時には,関数名も診断情報に含まれます。 【V1.06以降】
 
assertマクロを無効にする場合,assert.hを取り込む前に#define NDEBUGを定義してください。