7.5.3 最大幅整数型のための関数

最大幅整数型のための関数として,以下のものがあります。

表 7.5

最大幅整数型のための関数

関数名

概要

imaxabs 【V1.07以降】

絶対値(intmax_t型)を出力(C99)

imaxdiv 【V1.07以降】

除算(intmax_t型)(C99)

strtoimax 【V1.07以降】

文字列を整数(intmax_t型)へ変換し,最終文字列へのポインタを格納(C99)

strtoumax 【V1.07以降】

文字列を整数(uintmax_t型)へ変換し,最終文字列へのポインタを格納(C99)