文字列中の指定文字列を含まない先頭部分の長さを求めます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
size_t __far    strcspn(const char __near *s1, const char __near *s2);
size_t __far    _COM_strcspn_ff(const char __far *s1, const char __far *s2);
[戻り値]
先頭部分の長さを返します。
[詳細説明]
s1の指す文字列の中で,s2の指す文字列の中にない文字のみで構成されている,先頭部分の最大の長さを求めます。