初期値あり変数領域を確保するには,初期値ありセクションの中で,.DB疑似命令/.DB2疑似命令/.DB4疑似命令を使用します。
初期値あり変数については,8.4 ROMイメージの作成 も参照してください。
他ファイルからも参照可能にするには,そのラベルを.PUBLIC疑似命令で宣言する必要があります。
.DSEG sdata
.PUBLIC _val0 ;_val0を他ファイルから参照可能にします
.PUBLIC _val1 ;_val1を他ファイルから参照可能にします
.PUBLIC _val2 ;_val2を他ファイルから参照可能にします
.ALIGN 2 ;_val0を2バイト整列します
_val0:
.DB4 100 ;_val0は4バイト分領域を確保し,100を格納します
_val1:
.DB2 10 ;_val1は2バイト分領域を確保し,10を格納します
_val2:
.DB 1 ;_val2は1バイト分領域を確保し,1を格納します
|